10kV/(0.4~0.23)kV和6kV/(0.4~0.23)kV的配电变压器采用Y,yn0与D,yn11接线组别的区别是什么?
问题描述:
10kV/(0.4~0.23)kV和6kV/(0.4~0.23)kV的配电变压器采用Y,yn0与D,yn11接线组别的区别是什么?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
以D,yn11接线与Y,yn0接线的同容量的变压器相比较,前者空载损耗与负载损耗虽略大于后者,但三次及其整数倍以上的高次谐波激磁电流在原边接成三角形条件下,可在原边环流,与原边接成Y型条件下相比较,有利于抑制高次谐波电流,这在当前电网中接用电力电子元件日益广泛的情况下,采用三角形接线是有利的。另外D,yn11接线比Y,yn0接线的零序阻抗要小得多,有利于单相接地短路故障的切除。还有,当接用单相不平衡负荷时,Y,yn0接线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,严重限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用,因而在低压电网中,推荐采用D,yn11接线组别的配电变压器
是否有帮助?