我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EOCR产品可以怎么订购?
问题描述:
EOCR产品可以怎么订购?

所属产品线:
LT47 电子过流继电器; TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

EOCR是施耐德旗下品牌韩国三和的产品,三和产品大部分无CCC认证,中国无法销售,因此产品无法在中国获取技术或商务支持。部分产品可从施耐德产品中重新选型,其中EOCR-SS可以参考LT47系列,其它的大部分EOCR产品可参考Tesys T,需要提出具体的功能和参数重新选型。