我们今天能为您提供什么帮助?

有没有电机保护器产品?

问题描述:
有没有马达保护器产品?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统; TeSys U 电动机起动器

解决方法:

有,GV热磁断路器、LRD、LT47、LR97D、Tesys T、Tesys U可用于电机保护启动。

GV热磁断路器和LRD热过载继电器是反时限脱扣,是基于通过电机的电流产生热量,引起双金属片的弯曲引发脱扣。GV热磁

断路器可以直接切断主回路,LRD热过载继电器脱扣辅助触点动作,不切断主回路。

LT47和LR97D是定时限脱扣,可以单独设置电机启动时间,尤其适用于高负载转矩、大惯性以及正常运转时有较大可能出现电

机堵转的情况的电动机保护。

TeSys T是一种电动机管理控制器,为单相或3相恒速交流电机提供电机保护,电机参数测量和监视功能。

TeSys U系列马达起动器是一种创新的一体式马达起动-保护装置,将传统的三元件起动保护方案集成于一体内,大幅减少了空间

占用和接线时间,Tesys U可以在更小的体积内,实现了更为强大的功能。

Tesys T 选型和应用可参考:Tesys T选型及通讯功能应用中需要注意哪些问题?

Tesys U 选型可参考:Tesys U 怎么选型?

Tesys U 通讯功能应用可参考:Tesys U 通讯功能应用中需要注意哪些问题?

工控产品样本和手册下载链接可参考: 如何获取工控产品样本和手册的下载链接?