FA411154
FA411154
我们今天能为您提供什么帮助?
INS系列隔离开关全系列都可以应用在AC690V吗?
问题描述:
INS系列隔离开关全系列都可以应用在AC690V吗?
所属产品线:
Compact INS/INV
解决方法:
INS40~80除外,INS40~80产品最大工作电压为AC500V。
首次发布日期:
2020/7/31
修订日期:
2020/7/31
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT INS/INV 隔离开关
探索更多
范围:
ComPacT INS/INV 隔离开关