我们今天能为您提供什么帮助?

INS40/63/80的安装孔距与开关外形尺寸很接近,是否合适?

问题描述:
INS40/63/80的安装孔距是80mm,外形尺寸是81mm,是否合适?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

如下图,INS40/63/80的开关高度H3是81mm,纵向安装孔距C2是80mm,两个尺寸很接近,那么按此开孔,是否存在安装不可靠的问题?

该尺寸需结合实物理解。根据实物安装孔可知,上述开孔尺寸是没有问题的。