我们今天能为您提供什么帮助?

INS和INV隔离开关的主要区别有哪些?

问题描述:
INS和INV隔离开关的主要区别有哪些?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

INS和INV隔离开关的主要区别有两点:

1. 隔离指示不同。

INS是通过 操作手柄的位置,以及面板合分闸标识 来指示的。

INV是通过 操作手柄的位置,面板合分闸标识,以及可视断点 来指示的。

2. 电流范围不同。

INS电流范围:40A-2500A。

INV电流范围:100A-630A。