我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex漏电故障保护继电器配套的电流互感器的抗假零序电流能力分别是多少?

问题描述:
Vigirex漏电故障保护继电器配套的电流互感器的抗假零序电流能力分别是多少?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

Vigirex漏电故障保护继电器配套的电流互感器的抗假零序电流能力(根据IEC 60947-2 附录M标准在6 In下测试),参照下列表格。

互感器 In I△n
带有屏蔽环
TA30 65A 30mA
PA30 85A 30mA
IA80 160A 100mA
MA120 250A 100mA
不带屏蔽环
SA200 400A 300mA
GA300 630A 300mA
POA 85A 100mA
GOA 250A 1A
L1 1600A 500mA
L2 3200A

500mA