ATV630、ATV930变频器外接面板如何安装?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器外接面板如何安装?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器型号结尾带Z的不含面板,需选配高级中文面板VW3A1111,型号结尾不带Z的自带高级中文面板VW3A1111。
外接面板分手持和柜门安装两种方式。
手持需要选电缆VW3A1104R**(**代表电缆长度,10表示1米电缆,30是3米,50是5米,100是10米),连接到面板底部RJ45母口。
柜门安装需要选柜门安装套件VW3A1112和电缆VW3A1104R**(**代表电缆长度,10表示1米电缆,30是3米,50是5米,100是10米)。
柜门安装套件开孔安装尺寸请参考:
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?