我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630或ATV650报tnF是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650报tnF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报tnF是自整定错误故障

可能原因:
1,特殊电机或功率与变频器不相符的电机。

2,电机未连接到变频器。

3,电机未停止。


解决措施:
1,检查电机/变频器是否匹配。

2,确保在自整定期间电机连接到变频器。

3,如果必须使用输出接触器,请在自整定期间将其闭合。

4,确保在自整定期间电机已连接且已停止。


清除错误代码:
故障原因消失后,可以使用[故障复位分配] rSF参数手动清除该检测错误。