我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630或ATV650报SLF3是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650报SLF3是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报SLF3是HMI 通信中断故障

可能原因:
1,与显示终端的通信中断。

2,当使用图形显示终端提供命令或参考值,且通信中断超过 2 秒时,将触发此错误。

解决措施:
1,检查 显示终端 的连接。

2,检查超时。

清除错误代码:

在错误原因消除后,该检测错误可以通过[故障自动复位] Atr或手动[故障复位分配] rSF参数来清

除。