我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV71报CFF是什么故障?

问题描述:
ATV71报CFF是什么故障?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71报CFF是错误的设置故障。

可能原因:

• 选项卡被更换或取出。

• 控制卡被一个在额定值不同的变频器上设置的控制卡更换。

• 当前设置不一致。

修复措施:

• 检查是否卡有错误。

• 如果卡被故意更换或取出,通过按两次 ENT 键就能清除故障,这会恢复受卡影响的参数组的出厂设置。

• 检查是否卡有错误。

• 当控制卡被一个在不同额定值的变频器上设置的控制卡更换,通过按两次 ENT 键就能清除故障,这会恢复所有出厂设置。

• 返回出厂设置或找回备份设置(如果有效)。