我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器如何查看触头磨损情况?
问题描述:
MTZ空气断路器如何查看触头磨损情况?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器只有Micrologic X控制单元具有触头磨损监视功能。

Micrologic X控制单元配备有一个运行健康LED灯,用来警告用户断路器的整体健康状况。这个LED灯以“扳手”的形态表示,可以有三个状态:

● 不发光:该装置在良好的工作状态下

● 橙色:需要非紧急处理(例如触点磨损超过60%)

● 红色:需要立即处理(例如触点磨损超过100%,脱扣故障,控制单元故障)

Micrologic X单元根据触头磨损算法计算出的值高于预定义阈值(60%、95%、100%)时,系统会自动生成事件,以橙色或红色弹出式屏幕进行显示,同时显示相应的事件消息。

触点磨损监测数据也可通过下列方式查看:

  • 通过Micrologic X显示屏(维护-健康状态-触点磨损)查询触点磨损百分比
  • 使用 Ecostruxure Power Commission软件
  • 利用 Masterpact MTZ Mobile App 通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接
  • 在使用通讯网络的远程控制器上