我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630或ATV650报t4CF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报t4CF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报t4CF是AI4 热传感器错误故障

可能原因:
热传感器监控功能检测到了模拟输入 AI4 出现热传感器错误:开路或短路。

解决措施:
1, 检查传感器及其接线。

2, 更换传感器。

3,检查 [AI4 类型] AI4T 参数的设置。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF参数来清除。