我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630或ATV650变频器报T2CF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650变频器报T2CF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报T2CF是AI2热传感器故障。
故障原因:
1、模拟量输入AI2端子上接的热传感器短路或开路;
2、传感器类型设置错误。
解决措施:
1、检查热传感器是否短路或开路;
2、检查[AI2类型]AI2T参数是否设置了正确的热传感器类型,参数路径:[完整设置]--[电机参数]--[电机监视]--[热监控]--[AI2类型];
3、更换热传感器。