我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV650变频器报STF是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650变频器报STF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报STF是电机堵转错误。
故障原因:堵转监控功能出厂默认是禁用状态,激活堵转监控后同时满足以下3个条件才会报STF电机堵转错误:
1、变频器输出频率低于设定的[堵转频率]STP3参数;
2、变频器输出电流高于设定的[堵转电流]STP2参数;
3、同时满足以上2点情况的持续时间超过设定的[堵转最大时间]STP1参数。
解决措施:
1、检查机械和电机是否有堵转的问题;
2、检查堵转监控参数设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[常规监测]--[堵转监测]。