我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630或ATV650报SOF是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650报SOF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报SOF是电机过速故障

可能原因:
1,不稳定或驱动负载过大。

2,如果使用下游接触器,则可能在应用运行命令前没有关闭电机与变频器之间的触点。

解决措施:
1,检查电机参数设置。

2,检查电机/变频器/负载的大小。

3,在应用运行命令前,请检查并关闭电机与变频器之间的触点。

清除错误代码:
该检测到的错误需要电源复位。