我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630或ATV650报SLF2是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报SLF2是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报SLF2是PC 通信中断故障

可能原因:

与调试软件的通信中断。

解决措施:

1,检查调试软件的连接电缆。

2,检查超时。

清除错误代码:

在错误原因消除后,该检测错误可以通过[故障自动复位] Atr或手动[故障复位分配] rSF参数来清除。