我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV650变频器报SCF5是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650变频器报SCF5是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报SCF5是电机短路故障。
SCF5故障的可能原因和解决措施如下:
情况一:故障复位后可以正常运行。
可能原因:负载或机械异常;变频器对电机控制不稳定。
解决措施:
1、检查负载是否有堵转等问题;
2、检查电机额定参数设置,做电机自整定。
情况二:断电后故障不能复位或者变频器一启动就报故障。
排查方法:
1、不带电机空载运行变频器测试。如果不带电机可以正常运行,则需要检查变频器输出侧线缆和电机绝缘。如果不带电机启动后还是报故障, 则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理;
2、做IGBT诊断测试,参数路径:[完整设置]--[维护]--[诊断]--[带电机IGBT诊断]/[不带电机IGBT诊断],如果诊断结果显示IGBT异常, 则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。