我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630,930或ATV650,ATV950变频器报SAFF是什么故障?
问题描述:
ATV630,930或ATV650,ATV950变频器报SAFF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当ATV630,ATV930或ATV650,ATV950变频器出现SAFF故障的时候,只能通过断电重启变频器来复位。

具体可按照以下步骤处理:

1. 检查STOA、STOB与24V的短接线是否连接紧固。

2. 检查24V、STOA、STOB对0V是否有24V电压。

3. 如果现场有外部安全保护回路接线,确认STOA 和 STOB 是否具有不同状态(高/低)且持续超过 1 秒。

4. 如果是ATV930或ATV950,检查是否配置了安全模块( VW3A3802或VW3A3809),如果有,需要检查相关设置与接线。(此条仅适用于ATV930、ATV950,不适用于ATV630、ATV650。)

5. 如果STOA、STOB、24V接线电压和电压没问题,也没有配置安全模块,仍显示SAFF故障,可先恢复出厂设置并断电重启。

6. 如果恢复出厂设置并断电重启后,仍显示SAFF故障,就需要联系售后维修。