[Q&A]ATV630或ATV650报CFF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报CFF是什么故障?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630或ATV650报CFF是错误配置故障。
可能原因:
1,选件模块被更换或移除。
2,使用在变频器上配置不同额定值的控制程序块更换现有控制程序块。
3,当前配置不一致。
解决措施:
1,检查选件模块上未出现检测出错误。
2,如果控制程序块已被慎重更换或拆除,参阅以下注释。
3,如果有效,返回到出厂设置或恢复备份配置。
清除错误代码:错误原因消除后,该检测错误被立即清除。
是否有帮助?