我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610报tnF是什么故障?
问题描述:
ATV610报tnF是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610报tnF是自整定错误故障。

可能原因:
1,特殊电机或功率与变频器不相符的电机。
2,电机未连接到变频器。
3,电机未停止

解决措施:
1,检查电机/ 变频器是否匹配。
2,确保在自整定期间电机连接到变频器。
3,如果必须使用输出接触器,请在自整定期间将其闭合。
4,确保在自整定期间电机已连接且已停止。

清除错误代码:故障原因消失后,可以使用[故障复位分配] rSF参数手动清除该检测错误。