我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV610报OPF2是什么故障?

问题描述:
ATV610报OPF2是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610报OPF2是输出缺三相故障。

可能原因:
1,电机未连接或电机功率过低。
2,输出接触器打开。
3,电机电流存在瞬时不稳定性。

解决措施:
1,检查变频器与电机的接线。
2,如果输出接触器正在运行,那么将[ 输出缺相分配] OPL 设置为[ 未触发错误] OAC。
3,如果变频器已连接一个低功率电机或未连接电机:在出厂设置模式中,激活电机缺相检测[ 输出缺相]OPL = [ 触发 OPF 错误] YES。禁用电机缺相检测,将[ 输出缺相] OPL = 设置为[ 禁用功能] nO。
4,检查并优化下列参数:[IR 补偿] UFr、[ 电机额定电压] UnS 以及 [ 电机额定电流] nCr 并执行[ 自整定] tUn。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF 参数来清除。