我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV71报OPF2是什么故障?
问题描述:
ATV71报OPF2是什么故障?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71报OPF2是电机缺3相故障。
可能原因:
• 没有连接电机或电机功率太低。
• 输出接触器打开。
• 电机电流瞬时不稳定。
修复措施:
• 检查变频器与电机的连接情况。
• 如果使用输出接触器,参数[输出缺相设置](OPL)=[输出切除](OAC)。
• 在低功率电机上测试或无电机测试:在出厂设置模式下,电机缺相检测被激活,[输出缺相设置](OPL)=[Yes](YES)。如要在测试中或维护环境下检查变频器,不必使用额定值与变频器相同的电机(特别对于大功率变频器),使电机缺相检测功能无效,[输出缺相设置](OPL)=[未设置](no)。
• 检查并优化下列参数:[IR定子压降补偿](UFr),[电机额定电压](UnS)与[电机额定电流](nCr) 并执行[自整定](tUn)。