我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV212变频器报故障OP3是什么原因?

问题描述:
ATV212变频器报故障OP3是什么原因?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212报故障OP3是恒速中过压故障。

可能原因:

1,输入电压异常波动。

2,供电网高于 200 kVA。

3,功率因数电容器切换。

4,SCR 在供电网上切换。

5,变频器正在再生 - 负载导致电机以高于变频器输出频率的频率运。

6,间歇性输出相故障。

补救措施:

1,安装一个线路电抗器。2,检查输入和输出回路有无相故障并纠正。