我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV212变频器报故障OP2是什么?

问题描述:
ATV212变频器报故障OP2是什么?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212报故障OP2是故障减速中过压。

可能原因:1,减速时间过短。2,位能性负载。3,输入电压异常波动。4,供电网高于 200 kVA。5,功率因数电容器切换。6,SCR 在供电网上切换。7,变频器正在对转动中的负载起动。8,间歇性输出相故障。

补救措施:

1,增大减速时间参数(DEC 或 F501)。

2,启用参数 F305。

3,安装一个线路电抗器。

4,检查输入和输出回路有无相故障并纠正。

5,启用飞车起动,参数 F301。