我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630或ATV650变频器报PCPF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650变频器报PCPF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报PCPF是泵循环启动错误。
故障原因:泵循环监测功能检测到时间窗口内的启动次数超过允许的次数,防止系统出现过早老化以及检测任何异常运行情况。当[窗口时间]PCPT内的泵启动次数超过[启动泵循环最大值]PCPN时就会报此故障。
解决措施:
1, 查找系统重复启动的可能原因;
2, 检查泵循环监测功能参数的设置,参数路径:[完整设置]--[泵监测]--[泵循环监测]。