我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630或ATV650变频器报PFMF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650变频器报PFMF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报PFMF是PID反馈误差错误。
故障原因:PID反馈误差过大。当PID反馈误差超过[PID反馈范围]PFMR,且持续时间超过[PID反馈误差延迟]PFMD时就会报此故障。
解决措施:
1、检查管道是否有机械故障;
2、检查是否存在漏水现象;
3、检查是否打开了排放阀;
4、检查是否打开了消防栓;
5、检查PID反馈配置的压力传感器是否有信号干扰方面的问题;
6、检查PID反馈监控功能参数的设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[泵功能]--[反馈功能]。