我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630或ATV650报PHF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报PHF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报PHF是输入缺相故障

可能原因:
1, 变频器供电不正确或保险丝跳闸。
2, 缺失一相。
3, 在三相变频器上使用单相电源。
4, 负载不平衡。

解决措施:
1, 检查电源连接和保险丝。
2, 采用三相电源。
3, 如果已使用单相电源,通过[ 输入缺相] IPL = [ 否] nO 禁用检测错误。

清除错误代码:
在错误原因清除后,改检测错误可以通过[故障自动复位]Atr或手动[故障复位分配]rSF参数来清除。