我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV650变频器报PLFF是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650变频器报PLFF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报PLFF是泵低流量错误故障。
故障原因:泵低流量监控功能监测到流量过低。
解决措施:
1、检查排放时阀是否关闭;
2、检查系统出口管道是否破损或者其它导致低流量的可能原因;
3、检查泵流量低监测功能配置的流量传感器或流量开关是否有信号干扰或接触不良的问题;
4、检查泵低流量监控参数设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[泵监测]--[泵低流量监测]。