[Q&A]ATV630或ATV650报t5CF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报t5CF是什么故障?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630报t5CF是AI5 热传感器错误故障
可能原因:
热传感器监控功能检测到了模拟输入 AI5 出现热传感器错误:开路或短路。
解决措施:
1,检查传感器及其接线。
2,更换传感器。
3,检查 [AI5 类型] AI5T 参数的设置。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[故障自动复位] Atr或手动[故障复位分配] rSF参数来清除。
是否有帮助?