我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV650变频器报TH2F是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650变频器报TH2F是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报TH2F是AI2热探头检测到故障。
故障原因:
1、AI2端子上接的温度传感器检测到过热;
2、AI2热故障阈值设置不合适。
解决措施:
1、检查温度传感器是否检测到过热问题;
2、检查AI2热故障阈值参数设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[电机参数]--[电机监控]--[热监控]--[AI2热故障阈值]。