我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630或ATV650报tH3F是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报tH3F是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报tH3F是AI3 热误差水平故障。

可能原因:
热传感器监控功能检测到了模拟输入 AI3 出现高温误差。

解决措施:
1, 查找出现过热的可能原因。
2, 检查监控功能的设置。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF参数来清除。