ATV630或ATV650变频器报OPLF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650变频器报OPLF是什么故障?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630或ATV650变频器报OPLF是出口压力低故障。
故障原因:出口压力监测功能监测到出口压力过低,当监测到传感器反馈压力低于[出口压力下限]OPPL,且持续时间超过[出口压力报错延时]OPPD时就会报OPLF故障。
解决措施:
1、检查系统出口管道是否破损或者其它导致压力过低的可能原因;
2、检查出口压力监测参数设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[泵监测]--[出口压力监测];
3、检查出口压力监测功能配置的压力传感器或压力开关是否有信号干扰或接触不良的问题。
是否有帮助?