我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV650变频器报OPHF是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650变频器报OPHF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报OPHF是出口压力高故障。
故障原因:出口压力监测功能监测到出口压力过高,当监测到传感器反馈压力超过[出口压力上限]OPPH,且持续时间超过[出口压力报错延时]OPPD时就会报OPHF故障。
解决措施:
1、查找系统输出出现高压的可能原因;
2、检查出口压力监测参数设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[泵监测]--[出口压力监测];
3、检查出口压力监测功能配置的压力传感器或压力开关是否有信号干扰或接触不良的问题。