我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630或ATV650报OPF2是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报OPF2是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报 OPF2 是输出缺相故障。

可能原因:
1,电机未连接或电机功率过低。
2, 输出接触器打开。
3, 电机电流中存在瞬时不稳定性。

解决措施:
1, 检查变频器与电机的接线。
2, 如果输出接触器正在运行,那么将[ 输出缺相分配] OPL 设置为[ 未触发错误] OAC。
3, 如果变频器已连接一个低功率电机或未连接电机:在出厂设置模式中,激活电机缺相检测[ 输出缺相] OPL = [ 触发 OPF 错误] YES。禁用电机缺相检测[ 输出缺相] OPL = [ 禁用功能]nO。
4 检查并优化下列参数:[IR 补偿] UFr、[ 电机额定电压] UnS 以及 [ 电机额定电流] nCr 并执行[ 自整定] tUn。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF参数来清除。