[Q&A]ATV630或ATV650报obF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报obF是什么故障?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630或ATV650报 obF 是直流母线过电压损失故障。
可能原因:
1,减速时间太短或变频超载。
2,供电电源电压过高。
解决措施:
1,增大减速时间。
2,如果与该应用兼容,那么配置[ 减速时间自适应]brA 功能。
3,检查电源电压。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF参数来清除。
是否有帮助?