我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630或ATV650报OLF是什么故障?
问题描述:
ATV630或ATV650报OLF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报 OLF 是电机过载故障。

可能原因:因电机电流过大而触发。

解决措施:

1,检查电机热监控设置和电机负载情况。

2,检查电机负载。等待电机冷却后再重新启动。

3,检查以下参数的设置:[电机热电流] ITH,[热保护类型] THT,[电机热阈值] TTD,[热故障响应] OLL。

清除错误代码:

在错误原因消除后,该检测错误可以通过[故障自动复位] Atr或手动[故障复位分配] rSF参数来清除。