如何获取ATV71变频器产品资料?
问题描述:
如何获取ATV71变频器产品资料?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
ATV71变频器产品下载链接如下:
| 产品目录(已退市) | 点击下载 |
| 编程手册 | 点击下载 |
| 安装手册(小于等于75KW) | 点击下载 |
| 安装手册(大于等于90KW) | 点击下载 |
| 通讯地址表(英文) | 点击下载 |
| Modbus通讯手册(英文) | 点击下载 |
| CANopen通讯手册(英文) | 点击下载 |
| Profibus DPV0通讯手册-- VW3A3307(英文) | 点击下载 |
| Profibus DPV1通讯手册-- VW3A3307S371(英文) | 点击下载 |
| Profinet通讯手册(英文) | 点击下载 |
| EtherNet IP通讯手册(英文) | 点击下载 |
| Modbus TCP通讯手册(英文) | 点击下载 |
| DeviceNet通讯手册(英文) | 点击下载 |
| EtherCAT通讯手册(英文) | 点击下载 |
如需其他变频器或软启动器的样本链接,请点击:VSD产品链接目录
是否有帮助?