我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器抗振动吗?

问题描述:
MTZ空气断路器抗振动吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器运行条件下的抗振、抗冲击和抗震性均符合IEC 60721-4-3 3M4级要求,通过IEC 60068-2-6和各船级社(Veritas、LIoyad's等)振动性能测试:

2至13.2Hz:振幅±1mm;

13.2至100Hz:恒定加速度0.7g