我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic 7.0X脱扣单元漏电功能是否可关闭(没有配置矩形互感器)?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 7.0X脱扣单元漏电功能是否可关闭(没有配置矩形互感器)?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic7.0X脱扣单元漏电功能无法关闭,如果没有配置矩形互感器(或使漏电功能失效),即使短接M1,M2,M3也会出现漏电报警,建议在Micrologic7.0X脱扣单元的断路器上必须配置矩形互感器。