我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元重启期间断路器的保护功能还存在吗?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元重启期间断路器的保护功能还存在吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

若 Micrologic X 控制单元未由 24 Vdc 电源或者通过 USB 连接受电,则可以按住测试/复位按钮15 秒,从而重启 Micrologic X 控制单元。 标准保护功能在重启期间保持激活。