我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic 7.0X脱扣单元配置矩形互感器注意事项?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 7.0X脱扣单元配置矩形互感器注意事项?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、在Masterpact MTZ(带有嵌入式 Micrologic 7.0 X 控制单元)上只能使用 Schneider Electric(LV833573SP LV833574SP)接地漏电保护互感器。

2、切勿使用 未连接接地漏电保护矩形互感器的 Masterpact MTZ(带有嵌入式 Micrologic 7.0 X 控制单元)。

3、不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。