我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]一台MTZ1和一台MTZ2断路器如何选配本体OFF位置锁的两锁一钥匙?

问题描述:
一台MTZ1和一台MTZ2断路器如何选配本体OFF位置锁的两锁一钥匙?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、如果断路器已经下单,需要单独购买两锁一钥匙时:可以单独购买MTZ1的一套两锁一钥匙(十字锁LV864919SP或一字锁LV864921SP)和一个MTZ2的锁托架(LV848541SP);或者单独购买MTZ2的一套两锁一钥匙(十字锁LV864929SP或一字锁LV864932SP)和一个MTZ1的锁托架(LV847515SP)。因为两锁一钥匙订货号中包含一个锁托架和两个锁芯,所以额外购买一个锁托架即可。

2、如果两台断路器还没有下单,两锁一钥匙可以与断路器一起下单:其中一台MTZ1/MTZ2断路器勾选两锁一钥匙,另外一台MTZ2/MTZ1断路器勾选锁托架。