我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的二次端子上接入的电源电压过高时应注意些什么?
问题描述:
MTZ空气断路器的二次端子上接入的电源电压过高时应注意些什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

对于MTZ1,二次端子接入480Vac,对于MTZ2/3,二次端子接入690Vac时,为保持最小的隔离间隙,不得将DC24Vdc电源连接到相邻二次端子上。