我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D09BDC-LC1D38BDC接触器的控制线圈的功耗是多少?
问题描述:
LC1D09BDC-LC1D38BDC接触器的控制线圈的功耗

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D09BDC-LC1D38BDC接触器在20℃,Uc电压下的平均起动功耗是5.4W,保持功耗是5.4W;

线圈电流可根据“功率/电压”计算,I = P/U = 5.4 ÷24 = 0.225A 。