LC2D接触器安装有机械互锁附件后,接触器下端能否直接将热继拼插在接触器上?
问题描述:
LC1D接触器安装有机械互锁附件后,接触器下端能否直接将热继拼插在接触器上?所属产品线:
进口TeSys Deca接触器解决方法:
1.LC2D09-38可以与对应的LRD热继电器直接插接,推荐安装在右边的接触器底部;
2.LC2D40A-65A可以与对应LRD热继电器直接插接;
3.LC2D80-95不能与对应LRD热继电器直接插接,建议客户热继电器独立安装,通过电缆与接触器连接;
4.LC2D115-150不能与对应热继电器直接插接,LA9D11569这样的电源接线件已经占用了一些安装空间。而且由于LRD43**无法独立安装,建议客户用LRD33**6系列热继电器独立安装。
是否有帮助?