我们今天能为您提供什么帮助?

VCFXGE2/VCFXGE4和VBFXGE2/VBFXGE4的敲落孔是什么规格的?

问题描述:
VCFXGE2/VCFXGE4和VBFXGE2/VBFXGE4的敲落孔是什么规格的?

所属产品线:
国产Vario 负荷开关

解决方法:

VCFXGE2/VCFXGE4和VBFXGE2/VBFXGE4的顶部和底部分别有2个ISO25/32的敲落孔,在VCFXGE2背部还有4个ISO25/32的敲落孔。