我们今天能为您提供什么帮助?

VCF1C是否可以达到IP65防护等级?

问题描述:
VCF1C是否可以达到IP65防护等级?

所属产品线:
国产Vario 负荷开关; 进口Vario 负荷开关

解决方法:

VCF1C是由V1C(本体)+KCF1PZC(黄色面板)构成,V1C的IP等级为IP20, KCF1PZC的防护等级为IP65。柜门安装后,面板可以达到IP65防护等级。若将本体V1C放入VCFXGE1(黄色面板红色手柄)的盒子里也能达到IP65防护等级,但会降容,电流只能达到25A。