我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV*系列断路器有汇流母排吗?
问题描述:
GV*系列断路器有汇流母排吗?

所属产品线:
电动机断路器

解决方法:

GV2和GV3系列断路器有汇流母排,需要按抽头数目及节距选型,型号及参数如下:

抽头数 节距(mm) 额定电流(A) 型号 适用断路器
2 45 63 GV2G245 GV2
2 54 63 GV2G254 GV2
2 72 63 GV2G272 GV2
3 45 63 GV2G345 GV2
3 54 63 GV2G354 GV2
4 45 63 GV2G445 GV2
4 54 63 GV2G454 GV2
4 72 63 GV2G472 GV2
5 54 63 GV2G554 GV2
2 64 115 GV3G264 GV3P**、GV3L**
3 64 115 GV3G364 GV3P**、GV3L**

汇流母排选型上需要注意的地方是,汇流母排连接断路器的电流和不能超过汇流排的额定电流。