我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV3L/P断路器并排安装能否并排安装,是否需要降容?
问题描述:
GV3L/P断路器并排安装能否并排安装,是否需要降容?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

可以并排安装。

当温度T<40℃时可以紧密安装,断路器之间不需要预留间距。

当温度40℃≤ T<60℃时要保证每个断路器之间需要保留 9mm 距离:可以是空的也可以是侧面安装的附加触点模块。